This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:143 –176MHz 的差分匹配电路

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1352R, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1621025/cc1312r-differential-matching-circuit-for-143-176mhz

器件型号: CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: CC1352R、 CC1120

我在 143 –176MHz 频带的应用中看到了 CC1312R。  鉴于数据表中列出的使用差分的优势、我想使用它。

我在 169MHz 找到了 CC1352R 的单端设计(我假设将适用)、其中接收挂钩到 RF_P、发送挂钩到 RF_N、但不是全差分设计。

我使用的频率位于该范围的下限、是否需要针对该范围调整匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否发布原理图以便我们查看元件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有原理图。  我正在寻找原理图的起点。

    我也不确定我会这样做。  如果进行差分设计,我必须在平衡 — 非平衡变压器之后放置一个开关,这将损失大约 1dB、因此在这种情况下只需进行清洗、而单端设计(使用外部偏置)更简单。  发射功率降低对我来说并不重要、因为我在 TX 端有足够的放大来弥补它。

    但是、如果 TI 不会对其器件的 S 参数或阻抗(我理解)进行 POST、则应涵盖所有基础内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1311x 和 CC1312x 已在 169MHz 上进行了测试、也将在 143 –176MHz 频段内工作。 但是、在 CC13xx 和 TX FEM 之间需要一个 SAW 滤波器。

    另外还有一个基于 MSP430 & CC1120 & Skyworks FEM 的参考设计,其中包含所有推荐的电源转换器: https://www.ti.com/lit/ug/tiduad5/tiduad5.pdf 这个解决方案不需要 SAW 滤波器,如果你想使用完整的 143 –176MHz 频段,它会是一个优势。

    我们通常不会发布太多的 s 参数信息、因为这会导致偏离重复使用标准参考设计。 该参考设计从 s 参数数据开始、但随后我们会执行负载拉取和源拉取 测量、以针对特定的目标优化设计。 目标通常包括链路预算、电流消耗和谐波性能。