This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:申请 CC1311-Q1 的晶圆制造和组装厂信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1622106/cc1311r3-request-for-wafer-fabrication-and-assembly-site-information-for-cc1311-q1

部件号: CC1311R3
主题: CC1101-Q1 中讨论的其他器件

您好:

我目前正在查看 CC1311-Q1 并且需要验证制造地点以实现合规性和物流目的。

请提供此特定器件型号的以下信息:

  1. 晶圆制造厂: 晶圆的制造国家/地区和城市?

  2. 封装测试厂 (国家/地区 of Origin): 发货前的最终组装和测试在哪里进行?

如果位置因批次而异、请让我了解主要站点或如何使用发货标签进行识别。

提前感谢您的支持。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我不相信有 CC1311-Q1 产品、您可能指的是 CC1101-Q1 吗?

    此致、

    Daniel