This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用全局命令设置高 20dBm 功率

Guru**** 2893270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1620982/cc1352p7-using-global-command-for-setting-high-20dbm-power

器件型号: CC1352P7

您好:

是否可以使用诸如 CMD_RADIO_SETUP 之类的全局命令、该命令使用 16 位字段 txPower 来设置高功率 20dBm、也许可以通过激活某些标志来实现?

现在只能使用使用 32 位参数(类型为 RF_TXPower Table_Value) 的)的 RF_setTxPower 命令。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    可以、您可以使用 CMD_RADIO_SETUP 来启用 20dBm 高功率 PA。 txPower 支持一个特殊值、即设置 txPower = 0xFFFF。

    必须 在 pRegOverride 中包含一个 TX20_POWER_OVERRIDE 条目以指定实际 功率配置。

    参考资料: https://www.ti.com/lit/ug/swcu192/swcu192.pdf#page=2024

    另请查看 SmartRF Studio 7 如何生成这些值

    // Overrides for CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
    uint32_t pOverridesTx20[] =
    {
        // The TX Power element should always be the first in the list
        TX20_POWER_OVERRIDE(0x001B8ED2),
        // The ANADIV radio parameter based on the LO divider (0) and front-end (0) settings
        (uint32_t)0x11C10703,
        // override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_hpa.xml
        // Tx: Configure PA ramping, set wait time before turning off (0x1F ticks of 16/24 us = 20.3 us).
        HW_REG_OVERRIDE(0x6028,0x001F),
        // Set TXRX pin to 0 in RX/TX and high impedance in idle. 
        HW_REG_OVERRIDE(0x60A8,0x0001),
        (uint32_t)0xFFFFFFFF
    };

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的快速响应。 如果所需功率较小(例如 18dBm)、仍应使用.txPower = 0xFFFF、并且 pOverridesTx20[]?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、您是对的。 您可以从 SmartRF Studio 的 Code Export 中获取覆盖值。 例如、17dBm

    uint32_t pOverridesTx20[] =
    {
        // The TX Power element should always be the first in the list
        TX20_POWER_OVERRIDE(0x00048022),
        // The ANADIV radio parameter based on the LO divider (0) and front-end (0) settings
        (uint32_t)0x11C10703,
        // override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_hpa.xml
        // Tx: Configure PA ramping, set wait time before turning off (0x1F ticks of 16/24 us = 20.3 us).
        HW_REG_OVERRIDE(0x6028,0x001F),
        // Set TXRX pin to 0 in RX/TX and high impedance in idle. 
        HW_REG_OVERRIDE(0x60A8,0x0001),
        (uint32_t)0xFFFFFFFF
    };
    

    请查看: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.32.00.07/exports/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/tx-power.html#tx20-power-override-setting-vs-tx-power-table-setting-hpa

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,丹尼尔!