This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:分析 433MHz trafiic

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1622727/cc1101-analyze-433mhz-trafic

部件号: CC1101

您好:

 

我需要设置一个平台来嗅探和分析我们一款产品的 433MH Tx 和 Rx Trafic。 在 TI 网站上读取 数据时、SmartRFTm 数据包监听器 2.18.1 似乎是合适的软件工具。 可用于实施此类监听器的硬件平台是什么?

谢谢您、

F.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于硬件、您可以 在 433MHz 处使用 LAUNCHXL-CC1352P-4 套件进行监听。

    Sniff 软件取决于您的协议。

    智能射频数据包监听器以 Wi-SUN、BLE 和 15.4 堆栈为目标。

    如果您使用专有协议、则使用 SmartRF Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈。 我们使用基于 FSK 的专有协议: 您建议使用哪个版本的 SmartRF Studio? 您可以提供下载链接吗? 是否有任何应用手册作为指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SmartRF Studio 链接: www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。