This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1260

Guru**** 2811295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1624348/cc1200-cc1260

部件号: CC1200
主题: CC1260 中讨论的其他部件

我发现了 cc1260、我一直在寻找这样的芯片很长一段时间。

我见过其他人要求提供信息、它说要联系我的区域销售人员、但我找不到我的区域销售人员(达拉斯,Tx 区域)。  有人能让我联系一下吗?

谢谢、

-科瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    不幸的是,我们只在这个论坛上提供技术支持。 您是否尝试过联系客户支持?  https://www.ti.com/info/customer-support.html

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 网站上或通过搜索指向销售区域找不到任何内容。  我曾尝试拨打主要的 TI 电话号码、但他们无能为力。

    我需要有关此器件的技术信息、但也需要确保我可以购买这些器件。

    我有必要的技术技能来使用此器件;我已经做了很长一段时间的 DSP 设计。  我一直在设计一些独立的芯片、但这种芯片将很多芯片整合在一起、从而简化了我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、您能从 IQ 收发器的角度大致介绍一下您需要什么吗? 我想具体询问您需要的频段是多少、以及您需要的采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    我很感兴趣的是可以提供是否向上/向下转换到不同的频率、因此特定的频带并不那么重要。  如果 IF 频率低于 cc1260 上的 IF 频率、则会更好、但不会起到抑制作用。

    我确实只需要一个具有 1MHz 等带宽的低成本射频链。  它将执行 OFDM(需要更高的动态范围)、因此它可能需要 DAC/ADC 上的 14 位分辨率(可能需要 12 位分辨率、但更好、16 位是理想的)。  我在 CC1260 上找不到相关的分辨率、因此我不知道。

    有大量采用此类射频链的芯片、但它们具有巨大的带宽并且非常昂贵。

    -科瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC1260 确实支持大约 1MHz 的 BW ...但是它仅支持专为 Wi-SUN 设计的上部 ISM 频段。 如果我直接向您发送电子邮件、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我认为我的电子邮件在我的个人资料中。   就像我说的,我可以转换,不管怎样。