This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:待机

Guru**** 2811905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, LAUNCHXL-CC13-90, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1625048/launchxl-cc1310-standby

器件型号: LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1310LAUNCHXL-CC13-90、CC1190 CC1312R

您好、  

我使用了 LAUNCHXL-CC13-90 电路板、但 CC1310 替换为 CC1312(过度焊接)、需要将 cc1312 设置为待机状态。 我在 CCS 的 Project Wizard 中使用空工程(使用 TI-RTOS7)。 我目前测量的是 2、51mA、但在数据表中是具有高速缓存保留 CCA 2、78uA 的待机模式的值。

我发现 CC1190 必须将引脚 DIO29 和 DIO30 (LNA_EN、PA_EN) 设置为 GND(设置为 0)。

有什么问题可以帮助我、电流较高的原因是什么?  

/*
 *  ======== empty.c ========
 */

/* For usleep() */
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

/* Driver Header files */
#include <ti/drivers/GPIO.h>
// #include <ti/drivers/I2C.h>
// #include <ti/drivers/SPI.h>
// #include <ti/drivers/Watchdog.h>

/* Driver configuration */
#include "ti_drivers_config.h"

/*
 *  ======== mainThread ========
 */
void *mainThread(void *arg0)
{
    /* 1 second delay */
    uint32_t time = 1;

    /* Call driver init functions */
    GPIO_init();
    // I2C_init();
    // SPI_init();
    // Watchdog_init();

    /* Configure the LED pin */
    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LED_0, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);

    /* Turn on user LED */
    //    GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_ON);

    while (1)
    {
        sleep(time);
       //    GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_0);
    }
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否也将晶体从 24MHz 更改为 48MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您可以参阅以下应用手册来帮助将硬件从 CC1310 迁移到 CC1312R:  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此致、

    Zack