This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:如何更改 BLE 接收消息的字节序或 SimpleLink Connect 应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1627452/cc1354r10-how-to-change-endianess-of-ble-received-messages-or-simplelink-connect-app

器件型号: CC1354R10

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 TI SimpleLink Connect Android 应用通过 BLE 服务与 CC1354R10 通信。

将用户输入数据从 SimpleLink Connect 应用发送到 CC1354R10 时、默认情况下使用小端字节顺序。 例如、当0x010203从移动应用程序发送时、CC1354R10 会将其接收为0x030201

是否可以将默认字节顺序更改为大端字节序? 当前设置使得数据难以解释。 我可以随时修改 TI-RTOS 源代码或 SimpleLink Connect 应用程序源代码、因为我已针对我的特定用例使用该应用的定制版本。

此致、
Brenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、我正在使用许多 BLE 服务、因此手动更改每个 BLE 服务/特征的字节顺序是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brenton、

    感谢您联系我们! 遗憾的是、无法轻松更改默认字节顺序、其通常是小端字节序表示法。 如果不希望这样做、可以执行以下两项操作之一:

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Tarek D