This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:HSM 模式配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1627457/cc1310-hsm-mode-configuration

器件型号: CC1310

我尝试通过 EasyLink 在 cc1310 上使用 4Mbps HSM 模式。 但我无法配置 smartf_settings_predefined.c 具有 HSM 相关设置、但 EasyLink_config.c 在 EasyLink_supportedPhys[]中没有相关条目。

当我尝试通过 Link_Phy_Custom 使用这些设置时、没有类型的结构

pCmdPropRadioDivSetup。

在最新的 CCS 中、没有在其他线程中建议的 packetErrorRate 应用。  

您能建议我如何使用 4mbps 模式吗?

谢谢、

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中找到 PacketErrorRate 应用。 看起来它不是为 Easylink 移植的。 是否有适用于 HSM 的 SmartRF Studio 设置、以便我们可以获取 smartf_settings.c 文件并在 Easylink 层中使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们没有 SmartRF Studio 7 中的 HSM 设置。 您必须从 rfDiagnostics 示例中获取 thoses。

    此致、

    Arthur