This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:软重启

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1630934/cc1314r10-soft-reboot

器件型号: CC1314R10

您好:

如何执行 CC1314R10 的软重启? 我知道 ARM 处理器中有一个重启矢量、但我想知道我应该做什么、例如、禁用中断、跳转到重启矢量地址之前的寄存器内容、即建议的过程、就像上电一样。

我有一个指令 intrepreter 在芯片上运行,所以它很容易做到

mumble();

转到重新启动(地址)

我发现了这个、这是正确的方法吗?

#include <driverlib/sys_ctrl.h>

// Trigger a soft reset
SysCtrlSystemReset();

此致、

Gullik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulik:

    是的、 SysCtrlSystemReset() 是推荐方法。 您不需要执行任何其他额外步骤。 中断由该函数在内部禁用。

    但是、我建议您包含如下代码片段中所示的头文件、因为它会在编译时解析为特定于器件的确切路径:

    #include <ti/devices/DeviceFamily.h>
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/sys_ctrl.h)
    
    // Trigger a soft reset
    SysCtrlSystemReset();

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你丹尼尔

    我会这么做的。

    Gullik