This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:复位引脚

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1632841/cc1201-reset-pin

部件号: CC1201

您好、

我对 cc1201 的 RESET 引脚有一些疑问:

它是通过上拉还是下拉电阻器在内部连接?

我可以将其悬空、还是必须通过 MCU 进行控制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1201 在 RESET 引脚上没有内部上拉或下拉电阻。 该引脚应由外部 MCU 的 GPIO 驱动或连接到 VDD。

    当 RESET 引脚被拉低时、器件被复位、并且在运行期间应保持高电平。