Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG
部件号: CC1354P10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
我们希望为 CC1354P10 获得 19dBm 的输出功率、但测量的输出功率 19dbm 的默认功率配置远低于该功率。 我们希望自己获得 TX 功率表。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG
部件号: CC1354P10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
我们希望为 CC1354P10 获得 19dBm 的输出功率、但测量的输出功率 19dbm 的默认功率配置远低于该功率。 我们希望自己获得 TX 功率表。
您好、
请参阅应用手册 https://www.ti.com/jp/lit/an/swra640h 中的第 10 节
您测量的输出功率是多少?
您可以发布原理图和布局吗?
此致、
Richard
数据表中的内容如下:
“典型 TX 电流和输出功率((915MHz、VDDS = 3.3V、RSK 封装)
txPower TX 功率设置 (SmartRF Studio) 典型输出功率[dBm]典型电流消耗[mA]
0x448CF 19 17.6 55.2“
当您配置 19dBm 时、实际输出功率仅为 17.6dBm。 我想调整原始值以获得大约 18.6dBm 的值。
嗨、Richard。
您是否在 SmartRF Studio 中以 19dBm 的功率设置在 LP-EM-CC1354P10-1 电路板上测得 17.6dBm?
[Anthony]:是的
如果是、主板的版本号是多少(修订版 A)?
“我不知道。“
SmartRF Studio 在 20dBm 功率设置下的输出功率是多少?:
[Anthony]:功率可符合数据表、功率约为 19.6dbm、配置为 20dBm。
在 CCFG 中、当使用 19dBm 功率覆盖时、CFG_FORCE_VDDR_HH = 0:Tx20_POWER_OVERRIDE (0x000448CF)
用户无法通过 Smart RF Studio 访问此项、用户可在 SysConfig 中打开此项或直接编辑.c 文件。
无论如何、我们不会更改任何内容、只启用 Highpower。
对于从 SmartRF Studio 导出的.c 文件、必须满足这两个条件。