This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:数据包监听器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1626077/launchxl-cc1312r1-packet-sniffer

器件型号: LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件: CC2530CC2430

我们有启动套件 CC_1312R1、并在 PC 中安装了 Code Composer Studio。

1) 根据 TI 文档、数据包监听器的 FW 映像应位于 CCS 安装子文件夹之一、但我在所有子文件夹中都找到了 Packet Sniffer、既找不到项目源代码、也找不到二进制映像。 您能给我至少发送二进制映像吗?  

2) 我在 ns_node 项目中启动调试、它在 void ResetISR (){_c_int00 ()}中停止、而不是在 main () 中停止、因为它说明了 TI 文档。 ns_coAP_node 工程也是如此。 这里出了什么问题?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    1) 这些二进制 文件位于以下位置:C:\Program Files (x86)\SmartRF Tools\SmartRF Texas Instruments Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin  

    2) 我们将需要更多的信息。 您使用的是哪个 SDK 版本? 您也在使用哪个 CCS 12/compiler 版本?  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

     

    感谢您的快速响应。

    1. 我在您告诉的路径中找到了 FW 映像、但 c1312 没有文件名。 我在 CC2430、CC2530/31/33/40/44 和 ccxx10/11 图像选项中使用了哪一个?

     

    1. CCS 版本为:20.5.0.28_1.11.0。 我不知道使用的编译器版本是什么。 您能否向我发送查找此信息的步骤?  

      我安装的 SDK 文件是:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto

    1.您似乎安装了错误版本的 SmartRF 数据包监听器 2. 以下是正确的链接: Packet-Sniffer-2 计算工具|德州仪器 TI.com

    2.我现在看到,这是一个已知的问题与 ticlang 4 和 wisun 项目。 正确的编译器版本位于发行说明: 发行说明中。 这意味着您可以单独安装 ticlang:ARM-CGT-CLANG IDE、Konfiguration、Compiler oder Debugger | TI.com、 或者安装 CCS 12.8。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了您建议的 Packet Sniffer 版本。 FW 是一个二进制文件。 我将固件推送到 CC1312、但似乎未运行。 在构建 ns_node 工程时、可以配置 wisun 参数。(网络名称和通道方案。 所述监听器固件的路径是二进制映像。  监听器映像是否包括 wisun 栈代码? 我该如何改变 wisun pameters ? 安装此容器映像后、射频连接器附近的两个 LED 将熄灭。 是否有办法使用 CCS 构建新映像?  监听器代码项目的路径是什么? 我需要设置监听器节点的 Wisun 参数、使其与来自真正 wisun 网络的设备进行免疫。  如何将 CC1312 连接到 PC? 进行通信? 在您的网页(命令接口—SmartRF 数据包监听器 2 用户指南文档)中、UART 波特率为 921600。出了什么问题。 正确的波特率是多少? 您是否有更好的文档来设置数据包监听器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    监听器一次只能检查一个通道、因此不包括任何不明智的源。 出于调试目的、可以将 wisun 堆栈配置为仅使用一个通道(如果可以在实际网络上执行)。 还可以将多个电路板设置为嗅探器、以便它们可以监控每个通道。

    监听器固件位于以下位置: C:\Program Files (x86)\SmartRF Tools\SmartRF Texas Instruments Packet Sniffer 2\sniffer_fw\ide\cc1312lp\ccs

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur 是一款安装了数据包监听器固件的发布套件、连接到 PC、CCS 可以检测到它。 但是、当我启动 SmartRF 监听器代理时、它未检测到连接的套件、如何实现以及需要采取什么措施来修复它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    TXD 和 RXD 引脚 (UART) 是否连接到 XDS-110? 您是否将正确的嗅探器_FW 二进制文件刷写到您的器件中? 您刷写的二进制文件的名称是什么?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、中央连接器的所有引脚都通过跳线连接、正如 TI 提供的、我知道监听器将从 USB 连接器收集数据、对吧? 我正在使用的固件映像是:C:/Program Files/SmartRF Texas Instruments Tools/SmartRF 数据包监听器 2/Sniffer_fw/bin/cc1312lp/Sniffer_fw.hex。  文件大小为 118KB。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    要检查的两点:

    此致、

    Arthur