This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:关联/LQI 位在 CorrCrc 附加字节中始终为 0 (IEEE 802.15.4)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1633077/cc1354p10-correlation-lqi-bits-always-0-in-corrcrc-appended-byte-ieee-802-15-4

部件号: CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

CMD_IEEE_RXbAppendCorrCrc = 1CC1354P10 中使用的。 CorrCrc 字节附加到接收到的帧中、CRC 状态位(位 7)工作正常。 但是、相关性/LQI 位(位 5:0,如中所定义)rfc_ieeeRxCorrCrc_t始终为 0。

相同的代码和配置在 CC1352P7 上正常工作 — 相关位使用非零值填充。

电路板: LP_CC1354P10_1

SDK: SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 8.32.00.07

编译器: TI ARM Clang 3.2.2 LTS RTOS: TI-RTOS7

RF RX 配置:

RF_cmdIeeRx.rxConfig.bAppendRssi = 1; 
RF_cmdIeeRx.rxConfig.bAppendCorrCrc = 1;
rf_cmdIeeeRx.rxConfig.bIncludeCrc = 0;
RF_cmdIeeeRx.pOutput =&rxOutput; // RFC_ieeeRxOutput_t

2026-04-01_16h14_58.png

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这很奇怪。 我指派了我的同事 Siri。 由于复活节后的一些积压,可能需要一些时间来回复你,它应该在一周内。

    谢谢、

    Marie H