This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:精确的频率范围

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1635197/cc1120-exact-frequency-range

部件号: CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

我们要求确认 CC1120/CC1125 是否提供了两者之间的完整覆盖范围 320MHz 至 380Mhz 400MHz 至 470MHz 还是仅限于此范围内的特定子频段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC112x 不包括 320 –380MHz 和 400 –409.9MHz。

    您是否与 TI 当地的销售联系人讨论替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、频率范围显示为 169、 315-、 433、 868MHz、915MHz、920MHz、950MHz ISM /SRD 频带系统。 我们要求澄清整个延长期 ( 频率上限 )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到的频率范围是支持的标准 ISM 频段。

    320 –380MHz 和 400 –409.9MHz 不是标准 ISM 频段。

    数据表的第 4.3 节中提到了支持的确切频谱

    如果您需要 320 –380MHz 和 400 –470MHz 的全频率覆盖范围、建议改用另一芯片。 要获取这些信息、您需要联系当地的 TI 销售联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用覆盖所有频段的收发器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件尚未发布、因此您需要联系当地的 TI 销售团队、以便他们可以根据保密协议提供此信息。