This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何将 FEM 添加到 CC1352 中但避免 RX 饱和

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1635082/cc1352p-how-to-add-fem-to-cc1352-but-avoid-rx-saturation

器件型号: CC1352P

您好、

我的客户希望 TX 输出功率为 30dBm、并尝试使用 SKY66122。

https://www.skyworksinc.com/en/Products/Front-end-Modules/SKY66122-11

 

他们发现 TX 变得更好、但 RX 可能会饱和、因为 SKY66122 中也有 LNA。

有什么避免 RX 饱和的建议?

 

BR、

Frank

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    SKY66122-11 非常适合使用 CC13xx 的 30 dBm 应用 FEM。

    由于 Rx 部分中的 AGC(自动增益控制)已在 CC1352P 中进行了优化、无需外部 LNA/FEM;必须进行更改以避免 Rx 饱和问题。

    请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf 的 第 7 节、更改 AGC_Ref 电平。