This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 用作 815MHz 接收器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1635441/cc1125-cc1125-used-as-815mhz-receiver

部件号: CC1125

我正在进行一个新的产品设计、希望将 CC1125 初级管用作接收器、来测量 750 –900MHz 之间的通道的 RSSI。  我正在尝试寻找一款可以与此 CC1125 搭配使用的平衡 — 非平衡变压器器件,该器件可用于此范围。  我查看了您的 868MHz 参考设计以获取一些想法。 您能推荐一款器件吗?  我看的也许是 Johanson 0900BL18B100E、但我不知道平衡的一面是否会正确匹配 CC1125。

此外、我想确保 CC1125 器件将在此频率范围内调谐、并能够检测 25KHz 和 12.5KHz 通道的 RSSI。

您能否帮助我解决 CC1125 的这个应用问题或推荐其他 TI 解决方案?

非常感谢。

 

 

Ken Pokigo

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因为标准平衡 — 非平衡变压器在 750 –900MHz 下应该可以正常工作,所以平衡 — 非平衡变压器设计在这里是次要问题。 此参考设计的标准无源平衡 — 非平衡变压器部分使用具有 12nH 和 3.3 pF 的传统 LC、CL 平衡 — 非平衡变压器无源平衡-非平衡变压器、在 868 –900MHz 上运行良好。 当您接近 750MHz 时、我预计 IL 会稍高、但它应该仍然是合理的性能。

    主要问题是 CC1125 芯片的频率仅为 820-900 (960) MHz、因此从 750 –820MHz 开始、我们建议使用另一种解决方案。

    您是否有当地的 TI 销售联系人?