This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Amazon Sidewalk 针对 FSK 无线电的最大 TX 功率

Guru**** 2892850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1636019/cc1352p7-amazon-sidewalk-max-tx-power-for-fsk-radio

器件型号: CC1352P7

您好:

我在 LP_CC1352P7-x 的 AWS Sidewalk SDK 示例中看到、app_900_config.h 中有一个

#define RADIO_MAX_TX_POWER_NA (20) // US915 的 20dBm
#define RADIO_MAX_TX_POWER_EU (14) //对于 EU868 为 14dBm

Amazon Sidewalk 实际使用的 TX 功率是否在这里设置? 或者是否有其他地方可以配置 TX 功率的不同设置?

我看到 cc13xx_radio.c 文件中也有这一条  

SID_PAL_RADIO_GET_max_tx_power ()
 
和  
SID_PAL_RADIO_SET_TX_POWER ()
 
但不清楚如何使用它们、因为我认为它们不是直接从应用程序中调用的。
 

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是关于设置 TX 功率的问题、还是您只是对如何强制实施该限制感兴趣? 限制在实际的 Sidewalk 堆栈源中强制执行。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

    我想问如何在应用中实际设置 TX 功率、在代码中的任何位置都没有看到它设置的? 因此必须有默认值、但我也看不到像用户配置的任何位置 TX 功率。  

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    在这种情况下、必须 按照您所指出的那样使用 SID_PAL_RADIO_SET_TX_POWER。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、  

    好的、感谢您的反馈、Sidewalk 使用的默认 TX 功率是什么?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    默认情况下、Sidewalk 使用可用的最大功率。 如果您的设备配置为 NA(默认情况下为 NA、因为欧洲不存在 Sidewalk)、您应该会看到电流消耗超过 67mA (+20dBm):

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur!