This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:WLCSP 封装

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312PSIP, CC1311P3, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1638922/cc1312r-wlcsp-packaging

器件型号: CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: CC1312PSIP、 CC1311P3、 CC2340R5

尊敬的 TI:

我正在寻找为一个亚洲的大黄蜂建立一个跟踪器。 因此、尺寸和重量至关重要。

是否有办法采用 WLCSP 封装获取 MCU(低于 1GHz 或略高于)?

如果不能直接从您那里购买,它是否存在? 我可以在其他地方获得它吗?

我曾尝试寻找替代产品、但找不到任何采用 WLCSP 封装的合适 MCU。

 

谢谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、CC1312R(及其相关器件系列型号)仅采用 QFN 封装。 CC1312PSIP 还可以用于减小所需的 PCB 占用空间(如果这里有这样的占用空间)、但也可以使用 QFN。

    CC1311P3 具有 CC131xRx 系列中最小的可用 (QFN) 封装尺寸、即 5mm x 5mm (RKP)。

    如果可以选择 2.4GHz(可能没有给定应用)、则 CC2340R5 采用 WCSP 封装。

    此致、

    Zack