This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:无法找到线程协议的 RPC 固件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1635607/cc1352p7-not-able-to-find-the-rpc-firmware-for-the-thread-protocol

器件型号: CC1352P7

您好社区:

我计划使用 LP-CC1352P7-1 开发套件来测试 Thread 边界路由器功能、并将 Linux (Ubuntu 22.04) 用作主机系统、将 CC1352P7 套件用作无线电。
我无法在中找到示例项目 (RPV-br) simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07 SDK 中找到。
有人能帮助找到相同的示例工程吗?

提前感谢、
Hiren Bhuva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiren、

    Thread 和 Matter 项目实际上托管在 GitHub 上:  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的项目参考。
    我能够使用开发板上的 CC Studio IDE 构建和刷写生成的二进制文件。

    我测试了  ot-cli-radio.out  使用了 /dev/ttyACM0  功率。
    现在、我想进行测试  ot-rcp.out  将 My Linux (Ubuntu 22.04) 用作主机 CPU。
    您能否帮助提供相关的任何文档/自述文件?

    谢谢、
    Hiren Bhuva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiran:

    我们的教程在这里:ThreadCLI Project Zero

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢分享这个链接,这是非常有用的。
    我从链接中发现、 TI 使用 BeagleBone Black 硬件测试了边界路由器示例以运行主机应用。
    我想检查是否可以 直接使用 Linux 机器 (Ubuntu 22.04)? 如果是、您能提供一些文档来首先将脚本从 BeagleBone Black 移植到本地 Linux、然后我们想使用我们的主机设备吗?

    谢谢、
    Hiren Bhuva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiren、

    如果您跳过以下章节的说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_8_31_01_00/_build_cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_8_31_01_00/source/thread/thread_01_border_router/thread_01_border_router.html#clone-the-border-router-repository

    您可以将这些文件应用到 Linux 计算机、因为它们是通用的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我尝试根据共享自述文件链接运行以下命令。


    Git 克隆 https://github.com/openthread/ot-br-posix.git
    CD ot-br-POSIX

    Git checkout 84b7b2fda3005a6b8eb83262884ecf78d2a82b21
    脚本 bootstrap.log -c 'bash ./script/bootstrap
    脚本 script.log -c 'bash ./script.sh'
    Script setup.log -c “bash infrate_if_name=wlo1 /script/setup

    我在使用 bootstrap、script.sh 和安装脚本时遇到问题。
    我想知道它是否使用 Linux 作为主机进行了测试。 或者、它仅使用 BeagleBone Black 作为主机进行测试。
    此外、很高兴了解使用不同的处理器作为主机进行测试的更改。

    谢谢、
    Hiren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur R ÖBallot box with check️(7092658) ,

    我尝试在 ot-br-POSIX 存储库的主分支上运行命令、但没有签出到  84b7b2fda3005a6b8eb83262884ecf78d2a82b21  Commit、我可以编译用于本地 Linux 的 ot-br 并打开网页。
    但是,我得到了  
    表单操作失败  尝试使用默认配置构建线程网络时出错。
    您能帮助调试这个问题吗?

    谢谢、
    Hiren Bhuva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiren、

    有进展! 您是否有更多与边界路由器相关的日志? 我认为这可能是一个许可问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur R ÖBallot box with check️(7092658) ,

    感谢您在整个设置过程中的帮助。
    更改中的波特率后、我能够成功建立网络  OTBR_AGENT_OPTS。

    再次感谢
    Hiren Bhuva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur R ÖBallot box with check️(7092658) ,
    我可以使用/dev/ttyACM0 UART 端口使用 CC1352P7 开发板测试 Thread 网络的形成。


    但是、当我移除 UART RX/TX 跳线(移除调试器 UART 连接)并使用 USB 转 UART 连接器 (/dev/ttyUSB0) 进行 UART 通信时、otbr-agent 中会出现以下错误。

    Apr 22 18:47:22 Hireen-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB systemd[1]:已启动 OpenThread 边界路由器代理。
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: Backbone interface: wlo1.
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: running 0.3.0-thread-reference-20250612-333-g5bcdd573
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: thread version: 1.4.0
    Apr 22 18:47:22 Hireen-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB systemd[1]:otbr-agent.service:主进程已退出、代码=已退出、状态= 5/notinstalled
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: thread interface: wpan0
    Apr 22 18:47:22 Hireen-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB systemd[1]:otbr-agent.service:失败、结果为“退出代码“。
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: radio url: spinel+HDLC://follow-control=0 /dev/ttyUSB0?uart-baudrate=921600
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-agent--: radio url: trel://wlo1.
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[note]-ILS----- :选择 Infra 链接: wlo1.
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]:[info]-RCP_HOS-:OpenThread 日志级别更改为 4
    4 月 22 日 18:47:22 Hiren-ASUS-EXPERTBOOK-B1503CVA-B1503CVAB otbr-agent[1268822]: 55d.08:09:45.285 [C]平台----- :在 HDLC_INTERFACE.cpp:153 处 Init():没有此类文件或目录

    您能帮助了解这个问题吗?
    谢谢、
    Hiren