Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1311R3, CC1311P3
器件型号: CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC1311R3、 CC1311P3
Scott Specker 和我正在为 TI 的大多数 MCU 创建 MCU/FreeRTOS 技术讲座。 我们将所有解决方案从 CCSv12.8 升级到 CCSv20.4.1。 ROV 对大多数用户来说是一件大事、它在 CCSv20 中对我们来说无法正常工作。
使用 CCSv20.4.1 和 CC13xx SDK 8.31.00.11。 仅使用 FreeRTOS。 代码在 LAUNCHXL-CC1352R LaunchPad 上运行正常(只需要简单的闪烁 LED 功能即可)。 SYSCFG_c.ROV.xs 由 syscfg 生成、它包含所有 ROV 脚本(如下所示)。 它受支持。 在编译、加载和运行时、ROV “不可用“。 我还需要做些什么才能让 ROV 正常显示? SDK 中的 CCS12.8 和 CC1352 均支持 Theia、所有这些都能正常工作。
我的第二个问题是 — 最终我尝试让 LOG_printf () 像 CCSv12.8 一样工作。 但是没有 ROV 工作,我看不到 log_printf() 的结果,但编译正常。 是否有某种开关 (enable) 可以让 LOG_printf () 将结果打印到日志缓冲区?
以下是 ROV 脚本:

这是让 LED 闪烁 5 次后的结果图片:

有什么想法我可以尝试?
谢谢、
Eric Wilbur
ericw@mindshareadvantage.com