This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:低温下通信中断

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1636129/cc1310-loss-communication-at-low-temperature

器件型号: CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

CC1310 使用 CC1190 原理图设计。 CC1310 在 0°C 至–5°C 温度之间失去通信。 CC1310 进入睡眠模式。 我们尝试控制温度变化的斜降速率、但器件仍然失去通信。 温度稳定在–15摄氏度 后、器件便可以在硬件复位时恢复通信。 但当温度上升时、器件会再次在 0°C 至–5°C 温度之间失去通信。
 
Tx 功率设置为 27db、接收器件在温控箱外非常接近。
出现此问题的可能原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在对讲机打开时温度变化足够大、则合成器可能已解锁并需要重新校准。 这需要重新启动 TX。 建议先尝试重新校准 synth。

    请参阅: e2e.ti.com/.../cc1310-questions-for-rf-synthesizer-re-calibration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在温度从室温斜降期间测量 VDDR 时、我观察到 VDDR 的下降。  

    当温度达到 5°C 以内时、VDDR 完全下降、器件死机。

    什么可能会导致此类行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅有关晶体校准的第一篇文章、并确认由于晶体未在温度下进行校准、因此您不会丢失射频链路。

    VDDR 应在 1.68V 至 1.95V 范围内。 这是直流/直流转换器的输出。 你看到一个跌在 VDDS 吗?

    如果 VDDS 下降、可能会进行欠压检测器 (BOD) 检测、这可能会导致 VDDR 上发生这种情况。