This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在没有实际 Rx 的情况下进行 RSSI 测量

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1641495/cc1125-rssi-measurements-without-real-rx

部件号: CC1125

尊敬的专家:

你好。 我需要得到以下查询的帮助。

我需要 CC1125 来测量环境噪音水平。

如果我要采样超过 X db 的噪声、我将为用户打开 LED。

我已经在有效数据包后读取 RSSI、工作正常。

现在我要在不发送数据的情况下读取 RSSI — 每 1 秒采样一次并分析数据。 是否可以使用 RSSI 进行环境噪声采样? 我尝试测量 RSSI 但它不能很好,我得到了胡说八道。

您能告诉我如何正确操作吗? 是否有任何可以参考的示例?

此致、

Marvin