Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, UNIFLASH, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
我在 win11 机器上安装了 Flash Programmer 2 ver 1.8.2。 连接 LAUNCHXL-CC1352p 后、我会得到以下误差:
在器件枚举期间无法为 EB 对象生成板级配置文件
在器件管理器中、可以在“Ports (User UART & Data port)“和 Texas Instruments Debug Probes (Data Port & Debug Probe)“下看到 XDS110
同样的 LAUNCHXL-CC1352p 适用于另一台具有 闪存编程器 2 版本 1.8.2 的 win11 计算机
运行 uniflash 9.5.0 时、程序会检测到设备:cc1352p LauchPad 及其序列号