Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: CC1312R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
你(们)好
我们计划 RF_cmdPropRxSniff 用于开发,但在处理时 RF_EventLastCmdDone,我只看到 RF_cmdPropRxSniff.status = 0x0804 和无法获得 PROP_DONE_IDLE 或 PROP_DONE_OK。 我有什么问题吗? 我提供了我的程序供您参考
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: CC1312R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
你(们)好
我们计划 RF_cmdPropRxSniff 用于开发,但在处理时 RF_EventLastCmdDone,我只看到 RF_cmdPropRxSniff.status = 0x0804 和无法获得 PROP_DONE_IDLE 或 PROP_DONE_OK。 我有什么问题吗? 我提供了我的程序供您参考
0x0804 表示 ERROR_POINTER(指向下一个操作的指针无效)。
由于您尚未包含 SysConfig 文件、因此我不知道如何配置 Sniff 命令的其余部分(相对于指针等)
请检查 sniff 命令中的所有指针是否设置正确。
如果你不能弄清楚,你应该发送足够的详细信息给我,让我用你的嗅探代码实际构建一个项目,并自行调试它,以尝试找出什么是错的。
BR
Siri
尊敬的先生:
我提供我的 syscfg 供您参考。 我提供的代码可以成功触发 RF_EventRxEntryDone 事件并接收到正确的数据。 根据您的陈述、如果某些点不正确、是否仍有可能正确接收数据、但状态为 0x0804?
如果您收到这样的命令错误消息、对讲机甚至不会进入 RX 模式、因此您将无法接收任何内容。
很遗憾、即使使用 SysConfig 文件、我也无法构建任何工程。
仍然缺少几个函数 (UtilTimer_BUILD)、将这些函数注释掉仍会生成不同的错误。
您能否为我提供一个正在构建的完整项目? 还能提供有关您使用的 SDK 版本、CCS 软件、 编译器等的信息、以便我可以在此处调试您的代码。
BR
Siri
尊敬的 Siri:
SDK:8_30_01_01
CCS: 12.8.0.00012