This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:晶体/TXCO 频率选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1120-90, CC1190, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1642875/cc1125-crystal-txco-frequency-selection

部件号: CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1190CC1120、BOOSTXL-CC1120-90

您好、

我们目前正在使用 CC1125 和 CC1190 开发 PCB。  
在设计审查期间、我注意到在 CC1125 参考设计和 BOOSTXL 设计中使用了 40MHz 振荡器。  
另一方面、可以在 Reference_Design http://www.ti.com/lit/zip/swrr092 中找到

在 BOOSTXL-CC1120-90 设计中、32MHz 用于 CC112x。  

应该使用哪个频率? 我们的目标工作频率为 868.4MHz(一个产品)和 869.525MHz(另一个产品)。  

谢谢、此致、  
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议对 CC1125 使用 40MHz、对 CC1120 使用 32MHz。

    带有 32MHz 晶体的 CC1120:然后 868.400024MHz和 869.525024MHz正常。

    带 40MHz 晶体的 CC1125:则 868.400024MHz和 869.525024MHz正常。