This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:引脚复位

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1643953/cc1120-pin-reset

部件号: CC1120

您好、

我正在使用 CC1120 射频收发器(引脚 2:RESET_N)设计定制 PCB。 在我的应用中、我不需要从外部控制复位—芯片将始终通过 SPI 进行供电和管理。

我的问题:CC1120 在 RESET_N 引脚(引脚 2)上是否有内部上拉电阻器? 如果是、将此引脚保持未连接(悬空)是安全的、还是始终需要连接到 VDD 的外部上拉电阻器才能可靠运行?

我已阅读 CC1120 数据表 (SWRS112H) 的第 4.18 节(I/O 和复位)、但无法找到有关内部上拉强度或是否可接受悬空的明确说明。

参考设计原理图似乎将 RESET_N 直接连接到 VDD、但不清楚这是强制要求还是仅仅是最佳实践。

谢谢你。