This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:接收器杂散响应抑制

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1645295/cc1312r7-receiver-spurious-response-rejection

器件型号: CC1312R7

您好、

欧洲 EN300220 (V.3.3.1) 的新版本即将生效、我们需要根据新标准认证我们的现有产品之一。 一项新测试是接收器杂散响应抑制、需要根据对某些设计特定的频率进行测试:  

可能发生杂散响应的频率为:1) 具有中频的接收器:

1a) 施加到接收器第一个混频器的本机振荡器信号 (FLO) 的频率加或减中频 (IF)(FLO±FIF) 或涉及多个 IF 的频率、在第一次及后续频率转换 (FLO±fIF1) 和 (FLO±fIF2) 的图像频率下;

1b)、位于对应于第一个 IF 的一半的频率间隔处、相对于标称工作频率 (fnom):fnom±(fIF1/2)。

对于上述计算 1a 和 1b)、施加到接收器第一个混频器的本地振荡器信号 (FLO) 的频率、中间频率(fIF1、fIF2 等)是 EUT 属性(请参阅附录 G)。  

我检查了论坛,但真的不知道如何找到 Flo 和 FIF。 我们使用以下配置:  

    • 868.3MHz 中心频率
    • 数据速率 29.375kbps
    • 调制:WB-DSSS 2-GFSK
    • 频率偏差:120kHz
    • 扩散系数:4.
    • 符号速率:235.00061 kbaud
    • 射频滤波器带宽:470.9kHz
    • TX 功率 (max):14dBm
    • 我们不使用 FHSS;
    • 1%占空比

在查看 SmartRF Studio 时、我看到为这些设置选择了以下值:

CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP:

intFreq 0xC00

LoDivider 0x05

我还在 pOverrides_868[]下生成的代码中看到 intFreq 似乎被覆盖。  

//将 intFreq 设置为 0
  (uint32_t) 0x00000343

您能帮助我们确定实际使用的是 IF 和 LO 频率吗?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    新标准 EN 300 220-2 V3.3.1 没有任何问题。  我们有图像频率补偿、可在室温下实现 39dB 的典型抑制、新的规格规定为 25dB。

    确切的 IF 频率由工作频率、分频器设置和 Rx 带宽决定。

    当工作频率为 868.3MHz、LO 分频器为 5 且 Rx 带宽为 470.9kHz 时、IF 频率将为 1MHz。

    此致、

      Richard