This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:优化 TDMA 网络中的 propRf TX / PA 时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1640287/cc1352p-optimizing-proprf-tx-pa-time-in-a-tdma-network

器件型号: CC1352P

您好!  

我已经完成了与射频 OP 链接和循环相关的所有优化。 我想知道是否可以将使用 IOC_PORT_RFC_GPO1 测量的传输/TX PA 时间缩短 60us。 我正在添加接收器同步的时间戳。 我可以缩短同步字或前导码吗? 是否有任何其他覆盖或旋钮需要转动? 在传输之前是否有一些“延迟时间“、我可以解释吗? 我使用的是 500kbps BLE PHY。  

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您是使用 BLE5 命令(如 ADV)、还是使用 PropRF API?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur。 很高兴见到您。  

    我们在电子邮件中提及了此内容、但很高兴在论坛中发帖。  

    我们将使用 BLE5 500kbps PHY 以及 PropRF 命令。 经过几个小时的努力、我无法让 ADV API 可靠地工作。  

    在您的帮助下、我们能够将导频音从 35 μ s 缩短到 20 μ s、因为我们不使用高电源引脚。  
    我们确实在缩短预充裕量和同步字方面采取了一些规定、但由于我们使用了 PropRF 命令的 BLE5 PHY、所以这似乎是不可能的。  

    -迈克