This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:咨询 J3 外部天线配置

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1646505/lp-em-cc1354p10-inquiry-regarding-j3-external-antenna-configuration

部件号: LP-EM-CC1354P10

尊敬的支持团队:

我目前正在分析电路板的射频部分、想了解启用和使用 J3 外部天线连接器的正确方法。

基于原理图和连续性测量结果:

  • 板载天线 (A1) 工作正常。
  • J3 外壳可连接到 GND。
  • J3 中心引脚与 C17 封装具有连续性。
  • J3 中心引脚与 C18/Z1 附近的射频线路不连通。
  • C17 在原理图中标记为 DNM。

根据我的理解、当前配置似乎仅将射频路由到板载天线、而 J3 路径可能需要额外的组装或重新配置。

请告知:

  1. 启用/使用 J3 外部天线的正确方法。
  2. 是否需要填充 C17。
  3. C17 所需的组件值/类型(如果适用)。
  4. 使用 J3 而不是 A1 时、是否需要任何额外的射频匹配元件更改。

感谢您的帮助。

此致、
Muhammad Huzaifah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您只需将 C18 电容器重新焊接到 C17 的位置、即可连接该射频路径;不需要其他元件。

    此致、
    Zack