This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC113L 影响低偏差双 FSK 信号的频率偏移补偿

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1647242/cc113l-cc113l-frequency-offset-compensation-affecting-low-deviation-2-fsk-signals

部件号: CC113L

您好:

我在 433MHz 处以 2FSK 模式使用 CC113L 接收器、并研究频率偏移补偿算法 (FOCCFG) 的行为。 我的当前配置:

FOCCFG = 0x16 / BSCFG = 0x6C

我正在接收两个不同的发送器具有不同的频率偏差:

 

中心频率:433.92MHz

 

信号 1:

中心频率附近约±40kHz

信号 2:

中心频率周围约为±11.3kHz

 

第一个信号被正确解调、但当 FOCCFG=0x16 被启用时、第二个具有低偏差的信号不再能够可靠地解调。

根据我的理解、FOC 环路估算了接收信号的中心频率、并持续将鉴别器阈值重新居中。 我怀疑使用低偏差信号时、跟踪环路可能会部分吸收调制本身、并减少有效的符号分离。

 

您能否澄清以下几点:

-内部 FOC 估算器如何区分载波偏移和 FSK 偏差?

‘低偏差信号能否通过“激进“的 FOC 设置降低?

-对于在相同的接收器配置上具有非常不同偏差的发送器, TI 是否有任何建议?

 

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尝试将频率偏差保持在 0.5 - 1 的调制指数内、这是一个很好的设计折衷方案。

    调制指数 = 2 x 频率 偏差/符号速率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    管理该计算的寄存器是否是 FOCCFG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入信号的预期频率偏差在 DEVIATN 寄存器中设置

    FOCCFG 用于频率偏移补偿。 这可以有效地将 Rx 带宽扩展到更宽的值。