This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:将环路滤波电容器更改为 2200pF 后 CC1200 PLL 解锁问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1647159/cc1200-cc1200-pll-unlock-issue-after-changing-loop-filter-capacitor-to-2200pf

部件号: CC1200

我正在使用 188MHz 的 CC1200 设计、该设计的比特率为 100kbps、偏差为 49.89kHz。

我最近将环路滤波电容器更改为 2200pF、以提高相位噪声/稳定性。 但是、此变化导致 PLL 解锁(器件无法保持在 RX/TX 状态、且 MARCSTATE 指示错误)。

如何调整寄存器(例如 FS_CHP 或 FSCAL)以补偿更大的电容并重新获得 PLL 锁定?

在该 VHF 频段 (188MHz) 中使用 2200pF 电容器时、是否有针对 LPF0 和 LPF1 设置的具体建议、以确保滤波器稳定性?

XOSC 频率:40MHz
载波频率:188MHz
比特率:100 kbps
偏差:49.896 kHz
目标 RX 滤波器 BW:208.333kHz
调制:2-GFSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     连接到环路滤波电容器焊盘的电容器 (LFC_1 和 LFC_0) 不应更改、对于 CC1200、该值应为 1.5nF。

    该值对于 188MHz 来说很合适。