This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:看门狗和放大器;功耗

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1647261/cc1310-watchdog-power-consumption

器件型号: CC1310

CC1310-F128、simplelink_cc13x0_SDK_4_20_02_07、TI-RTOS。

我尝试在我的工程中添加一个看门狗、但似乎看门狗需要使用“Power_disablePolicy“禁用节能策略。 电流从大约 6µA 上升到 3.5mA。 这让我觉得很奇怪。

如果必须节能且使用看门狗、建议采用什么策略?

最终的功耗是多少?

应用本身通过传感器控制器读取一些传感器值并对其求和。 每隔 60 秒、会唤醒主 MCU 并处理这些值。 在没有看门狗的情况下、它的功耗非常低、大约为 6µA(包括传感器)。 但对于看门狗、这似乎没有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗无法在待机模式下运行、因此、如果您需要看门狗始终运行、则需要禁止待机。

    请参阅 WatchdogCC26XX.h 文件参考

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这或多或少是我所理解的。

    使用其他器件时、这对我来说看起来很奇怪。 因此、我希望看到一些以节能方式使用该器件的建议。

    现在看来,它可以防止一些“代码“问题,但不是一般的,因为我习惯了。

    那么、有哪些使用建议吗?

    是否有列表阻止看门狗从器件复位状态唤醒、但待机状态除外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕除了我已提供的文件外、我们没有其他任何文件。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、感谢您的回答。