Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1354P10, CC1310
部件号: CC1354P10
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC1310
使用 CC1314/CC1354 器件时、我使用 XDS110 将编程脚本写入闪存内部存储器、 正常情况下可以正常工作、但在运行时、固件会启用 JTAG 保护功能、可在访问前强制进行批量擦除。
设置保护后、Uniflash GUI 将提示我确认解锁/芯片擦除、然后正常工作。 但对于 CLI、我无法执行相同的解锁/擦除、我得到以下信息:fatal: IcePick_C: Error connecting to the target: (Error -241 @ 0x0) A router subpath could not be accessed. A security error has probably occurred. Make sure your device is unlocked. (Emulation package 20.4.0.3756)
注意:在 CCS 中测试连接时出现相同的错误–241。
作为参考、我遵循了本指南、创建了独立的 CLI、除了这个 JTAG 保护功能外、我可以很好地执行擦除和编程操作、而不会出现任何问题:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html#standalone-command-line-tool
我需要让这个 CLI 完全正常工作、以便我们的开发人员团队刷写硬件。
谢谢、
亚伯拉罕