Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
器件型号: CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的 TI 团队:
我尝试使用 ROM 串行引导加载程序通过 UniFlash 对 CC1352R1F3 进行编程。
使用该 .out 文件通过 JTAG 对相同固件进行编程工作正常、应用程序按预期启动。 但是、当使用生成的 .hex 文件通过 ROM 引导加载程序进行编程时、我会看到不同的行为。
如果应用程序映像包含 CCFG、UniFlash 会进入引导加载程序、执行自动波特率、擦除/编程/验证应用程序、但在对 CCFG 进行编程时会失败:
Program CCFG to address: 0x57FD8 with programming size: 0x28 failed
如果从 UniFlash 中的编译中排除 CCFG 并使用其中的 Manual CCFG 设置、编程成功完成、但应用程序在复位后不会启动。 引导加载程序后门本身正常工作:仅当 DIO22 在复位期间被强制为高电平时、器件才会进入引导加载程序。
通过 JTAG 编程时、固件会正确启动 .hex 、因此我怀疑生成、UniFlash 引导加载程序 CCFG 处理、或者 SysConfig 生成的 CCFG 与 UniFlash 编程的手动 CCFG 之间不匹配。
您能否确认通过 ROM 串行引导加载程序对 CC1352R1F3 进行编程的建议流程?