This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TI 同步串行接口示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1646250/cc1352p-ti-synchronous-serial-interface-example

器件型号: CC1352P

尊敬的 Sirs:

我需要实现 TI 同步串行接口协议。

您可以帮助修改相关 SDK 示例吗?

 

 

谢谢

Jacky~ć

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    这是 CC1352P: i2ctmp 的示例

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    我是说 SSI 接口示例如下所示 pic、i2ctmp 示例看起来像 i2c 接口而非 SSI 接口。

    • CONFIG_I2C_TMP - I2C 总线用于与 TMP 传感器通信

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    在这种情况下、示例如下: spiconcontroller.c

    但是、默认情况下配置为使用 SPO=0 和 SPH=1。 要更改该值、请在此处编辑该行:

    spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;

    替换为以下内容

    spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA0;

    此致、

    Arthur