This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] smartrf-Studio-7:我可以将 Smart RF Studio 与目标系统配合使用吗?

Guru**** 2927150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1650530/smartrf-studio-7-can-i-use-smart-rf-studio-with-my-target-system

器件型号: smartrf-Studio-7

我多次使用 Smart RF Studio 以及 TI CC1312 评估板以及 TI CC1314 评估板并成功。

我可以使用目标板、使用带有 5 引脚连接器 GND、+、Reset、TMS 和 TCLK 的 XDS110 JTAG 适配器吗?  这些器件基于 CC1314、我想测试实际产品。

如果我仅使用 5 引脚编程接口、我是否可以假设 SmartRF Studio 执行其测试和任务、或者是否需要其他信息/信号?

此致

Gullik

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulik:

    是的、SmartRF Studio 使用 JTAG 连接。 如果您仍有 CC1312 Launchpad、则可以通过移除除 GND、3V3、Reset、TMS 和 TCLK 以外的所有引脚的跳线轻松进行测试。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、  

    很好、我会测试一下。

    Gullik