This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 在更改的信号环境中无法接收信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1653881/cc1120-cc1120-fail-to-receive-signals-in-changed-signal-environments

部件号: CC1120

尊敬的 TI 支持团队:

当将 CC1120 用作射频收发器时、我们在测试期间观察到、在弱信号环境中、信号强度的突然变化会导致 CC1120 无法接收信号。 在与其他接收器的比较测试中、我们发现在弱信号环境中、所有接收器都无法接收信号、这是正常现象。 但是、在中等信号强度的环境中、CC1120 在接收信号之前需要超过 10 秒的反应时间、在某些情况下根本不会接收信号。 相比之下、其他接收器可以立即接收信号。 导致此问题的原因可能是什么? 请帮助分析。

此致、

Kevin

 
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置:       

                                                                                                                      

    {CC112X_IOCFG3、0xB0}、
    {CC112X_IOCFG2、0x06}、
    {CC112X_IOCFG1、0xB0}、
    {CC112X_IOCFG0、0x00}、
    {CC112X_SYNC3、0x12}、
    {CC112X_SYNC2、0x34}、
    {CC112X_SYNC1、0x56}、
    {CC112X_SYNC0、0x78}、
    {CC112X_SYNC_CFG1、0x08}、
    {CC112X_SYNC_CFG0、0x15}、
    {CC112X_Deviation_M、0x3A}、
    {CC112X_MODCFG_DEV_E、0x2A}、
    {CC112X_DCFILT_CFG、0x15}、
    {CC112X_Preament_CFG1、0x33}、
    {CC112X_Preament_CFG0、0x25}、
    {CC112X_FREQ_IF_CFG、0x43}、
    {CC112X_IQIC、0x80}、
    {CC112X_CHAN_BW、0x14}、
    {CC112X_MDMCFG0、0x05}、
    {CC112X_SYMBOL_Rate2、0x63}、
    {CC112X_AGC_REF、0x3C}、
    {CC112X_AGC_CS_THR、0xEF}、
    {CC112X_AGC_CFG2、0x00}、
    {CC112X_AGC_CFG1、0xA9}、
    {CC112X_AGC_CFG0、0xC0}、
    {CC112X_FIFO_CFG、0x00}、
    {CC112X_FS_CFG、0x14}、
    {CC112X_PKT_CFG0、0x40}、
    {CC112X_PA_CFG0、0x7B}、
    {CC112X_PKT_LEN、0xFF}、
    {CC112X_IF_MIX_CFG、0x00}、
    {CC112X_TOC_CFG、0x0A}、
    {CC112X_FREQOFF_CFG、0x30}、
    {CC112X_FREQ2、0x6C}、
    {CC112X_FREQ1、0x80}、
    {CC112X_FS_DIG1、0x00}、
    {CC112X_FS_DIG0、0x5F}、
    {CC112X_FS_CAL1、0x40}、
    {CC112X_FS_CAL0、0x0E}、
    {CC112X_FS_DIVTWO、0x03}、
    {CC112X_FS_DSM0、0x33}、
    {CC112X_FS_VC0、0x17}、
    {CC112X_FS_PFD、0x50}、
    {CC112X_FS_PRE、0x6E}、
    {CC112X_FS_REG_DIV_CML、0x14}、
    {CC112X_FS_SPARE、0xAC}、
    {CC112X_FS_VCO0、0xB4}、
    {CC112X_XOSC5、0x0E}、
    {CC112X_XOSC1、0x03}、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    响应时间为几秒的声音并不正确、因为这经过了良好的测试、并在 CC1120 数据表的第 4.15 节中有所规定。

    请使用 SmartRF Studio 的标准 PHY 对 Tx 和 Rx 器件进行测试。

    对于 Rx 接收、使用 PER 与电平与频率偏移测试对每个 PHY 进行测试。 即使用强 Rx 信号进行测试、以确保  Rx 信号强度窗口中没有不良的接收区域。

    您对弱信号(以 dBm 为单位)的定义是什么? 接收到低于为所选 PHY 指定的灵敏度限值时应该不会出现问题。