Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1310
我们正在考虑使用 LAUNCHXL-CC1310 评估 718–878MHz 频带。 根据 CC1310 数据表、根据规定、如果提供了必要参数、则可以使用该频率范围。 如果我们收到数据、能否立即开始使用 LAUNCHXL-CC1310 进行评估?