This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:评估板?

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1, CC1101, SMARTRFTRXEBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1065951/cc1101-q1-evaluation-board

部件号:CC1101-Q1
“线程”中讨论的其它部件: 测试CC1101EMK433CC1101EMK868-915SMARTRFTRXEBK

您好,为了测试 CC1101-Q1,您会建议我购买哪种 EVB 套件? 请将我转至此 EVB 的 TI.com 链接?

巴西,

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    由于休假时间原因,答复将被推迟。 我们将在下周初再次与您讨论。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,请在你对 CC1101-Q1有特别建议后告诉我。

    巴西,

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    可使用非汽车版本的 EVM:

    CC1101EMK433       用于433MHz 操作
    用于    868/915MHz 操作的 CC1101EMK868-915

    还需要使用基板:
    SMARTRFTRXEBK

    此致,

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    可使用非汽车评估系统,该系统包括:
    插件模块:
    CC1101EMK433         (用于433MHz 频段)
    CC1101EMK868-915 (用于868/915MHz 频段)

    底板:
    SMARTRFTRXEBK

    此致,
    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juergen,

    谢谢,我在 TI.com 上找不到您所说的两个插件模块,能否给我发送两个插件模块的链接?

    巴西,

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    似乎它们在 TI.com 上不可用或不再设置,但它们仍可订购并有货!
    我们可能需要一个标准订单才能获得这些订单。 您可以检查客户服务吗?

    谢谢,

    Jürgen