This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:CC1312R 的替代产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1352P7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1066357/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-alternative-to-cc1312r

部件号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
线程中讨论的其他部件:CC1312RCC1352P7UNIFLASH

我一直在实验如何在 CC1312R 上编程射频协议。  总体而言,CC1312R 易于编程,并提供了许多射频编程功能。

但是,为了我的目的,我可能需要一个速度稍快的 ARM 处理器和更多的程序存储器。  是否有升级到 CC1312的 Sub-1 GHz 版本?

此外,是否有详细的文档说明如何将程序映像加载到目标板上?  我可以在图像地图上获得一些信息,但希望了解内存

正在使用,因此,我可能能够优化该程序。

请提前感谢。

繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    目前,我们不提供任何配备更快 ARM 处理器的低于1GHz 的射频部件。

    我们正在使用704 KB 闪存和144 KB SRAM 发布部件,这可能对您很有兴趣吗? 您可以在此处查看预览:

    https://www.ti.com/product/CC1352P7

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

      感谢您提供信息。  什么时候可以购买 CC1352P7?  我仍在寻找优化内存使用和数据处理的方法。  请您告诉我有关加载程序映像的详细信息的文档吗?  CC13X2 Launchpad 系列的程序映像大小。

    谢谢,

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    CC1352P7启动板可从以下位置获得:

    https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7

    要加载图像,您可以使用 UNIFLASH (或者直接使用 IDE (如 CCS))。

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 

    此部件的闪存大小为704 KB。 此外,TI RTOS 和其他一些代码组件存储在 ROM 中,因此您的总图像可能大于此。

    谢谢,

    玛丽·H