This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 IQ 图像补偿限制

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1066619/cc1120-cc1120-iq-image-compensation-limits

部件号:CC1120
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

目前,在869MHz 频率下使用 CC1120时,RX 过滤器 BW = 28.57KHz,偏差= 3.57KHz,调制格式= 2-GFSK;如果频率默认为62.5KHz (低侧 LO)。

我已经完成了“粗略”检查来测试 IQ 补偿功能:

—禁用 IQ 补偿后,CC1120可以对以-125KHz (相对于中心频率)发送的数据包进行解码。 接收器看到的信号电平比输入低约20dBm。
—启用 IQ 补偿后,接收器无法解码任何数据包,即使在极高的输入信号级别(-20dBm)下也是如此。

我也尝试过稍微改变频率,没有改变。 因此,IQ 补偿似乎有效。

现在我必须增加带宽,以便在极端温度下允许石英振荡器漂移。 我尝试将 RX BW 提高到40KHz 和50kHz。
根据数据表第6.5节,这些设置似乎超出了启用 IQ 图像补偿的限制:

FIF > 2∙RX 滤波器 BW 和 FIF + RX 滤波器 BW/2 <= 100 kHz

但是,我已经重新进行了相同的检查来测试 IQ 功能,结果也是一样的;IQ 补偿似乎仍然有效。 我还检查了带内 RX 灵敏度,一切看起来都很好。

问题包括:

——我是否对上述公式产生了误解?

-启用 IQ 补偿且 RX 筛选器带宽超出限制时,内部会发生什么情况?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这里没有详细信息,但你提到的限制不是绝对的。

    这意味着如果你在外面  

    FIF > 2∙RX 滤波器 BW 和 FIF + RX 滤波器 BW/2 <= 100 kHz

    当您超过限制时,补偿不会突然停止工作,但补偿将逐渐停止工作,这取决于您距离限制有多远。  

    由于薪酬的下降将取决于 RX BW,日期和频率,如果我们没有任何数据来说明图像补偿的工作效果如何,这是您超出限制的一个函数。