“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
目前,在869MHz 频率下使用 CC1120时,RX 过滤器 BW = 28.57KHz,偏差= 3.57KHz,调制格式= 2-GFSK;如果频率默认为62.5KHz (低侧 LO)。
我已经完成了“粗略”检查来测试 IQ 补偿功能:
—禁用 IQ 补偿后,CC1120可以对以-125KHz (相对于中心频率)发送的数据包进行解码。 接收器看到的信号电平比输入低约20dBm。
—启用 IQ 补偿后,接收器无法解码任何数据包,即使在极高的输入信号级别(-20dBm)下也是如此。
我也尝试过稍微改变频率,没有改变。 因此,IQ 补偿似乎有效。
现在我必须增加带宽,以便在极端温度下允许石英振荡器漂移。 我尝试将 RX BW 提高到40KHz 和50kHz。
根据数据表第6.5节,这些设置似乎超出了启用 IQ 图像补偿的限制:
FIF > 2∙RX 滤波器 BW 和 FIF + RX 滤波器 BW/2 <= 100 kHz
但是,我已经重新进行了相同的检查来测试 IQ 功能,结果也是一样的;IQ 补偿似乎仍然有效。 我还检查了带内 RX 灵敏度,一切看起来都很好。
问题包括:
——我是否对上述公式产生了误解?
-启用 IQ 补偿且 RX 筛选器带宽超出限制时,内部会发生什么情况?
谢谢你