请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1352P 尊敬的 TI 专家:
在 CC1352P 数据表第5.18.1节 ADC 中,我们发现它有参考电压选择选项。 但是,同时,输入电压范围被称为0 ~VDDS。
如果使用内部4.3V 参考电压,如果我们的 VDDS 为3.0V,这是否意味着我们仍需要控制低于3.0V 的 ADC 输入?
如果是这种情况,我们建议在什么情况下使用内部4.3V 参考电压配置,而不是 VDDS 作为参考? 我们感到困惑,希望有人能指出。
谢谢。
此致,
朱玉泉