This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:带有 SDK 5.2的 CC1352 BIOS erros

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1065854/cc1312r-cc1352-bios-erros-with-sdk-5-2

部件号:CC1312R
“线程”中讨论的其它部件:CC1352R测试

您好,

我有 CC1352R,我在应用程序中使用旧的 SDK 4.1。 我最近尝试迁移到新的 SDK 5.2,但我遇到了奇怪的 BIOS 错误。

我安装了最新的 SDK 5.20.00.52,打开了一个新的工作空间,并 使用资源管理器导入了 rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1352R1_LAUNHXL_tirtos_CCS。

当我构建并运行示例项目时,我会在 ROV 中看到这一点:

我没有对项目的配置或源代码进行任何更改,只是使用资源管理器导入,构建并刷新到目标。

我的 CCS 版本是 11.0.0.00012  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,鲍里斯,

    对于 SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 5.20.00.52,ER 建议使用 CCS 10.3.0版。 您可以使用此版本进行测试吗?

    (或者升级到 SimpleLink 5.30 SDK。)

    谢谢,

    玛丽·H.