This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Wireshark 数据包捕获 Wi Sun 网络

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1067364/cc1352p-wireshark-packet-capture-wi-sun-network

部件号:CC1352P
“线程:测试TIMAC”中讨论的其它部件

您好 TI,

我正在使用嗅探器代理进行以下设置以捕获 Wi Sun 数据包  

但是,某些数据包不会附带目标地址,也不是 IPv6格式。 除此之外,“专家信息”始终显示错误。

寻求一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人被指派来研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    Wireshark 似乎对数据包使用了错误的屏区。 (请参阅协议列,这应该是 Wi-SUN。)

    我不熟悉使用 IPv4格式。 您是否使用默认配置进行了测试?  

    您是否记得用正确的目标打开硬铅丝? 请参阅 Wireshark 设置的步骤2:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html#wireshark-setup

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的 Wireshark 设置按照说明进行。 在协议列中,如果选择 TI 无线电数据包信息(文档),Wireshark 数据包将始终显示错误的 FCS

     

    我的 Wireshark 目标 “C:\Program Files\Wireshark \Wireshark.exe”-I\..\pipe\tiwspc_data -k

    TI 811.15.4ge 的 Wireshark 设置

    IEEE 811.15.4解密密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    是否可以在嗅探器代理中打开设备配置,然后打开配置无线电下拉菜单。 您应该在此处选择您的 Wi-SUN 模式。  

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

     我已经在 BR 节点和节点路由器中配置了相同的设备 Wi Sun 模式。 通道0 WISUN 模式1a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:CC1352P

    大家好,团队

    关于 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html ,请参阅《从 Wi Sun 堆栈设置 Wireshark 用户指南》和 数据包嗅探器用户指南 https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html#installation 

    我已经按照《Wi Sun 用户指南》中的所有步骤操作。 但是,问题是我应该使用哪种管道配置(嗅探器代理)来捕获 Wi Sun 数据包?

    1)如果我按照《Wi Sun 用户指南》选择 “TI 无线电数据包信息”,“设备配置”(IEEE 802.15.4g WISUN 1a) ,则所有 Wireshark 数据包都带有错误的 FCS (图1,2,3) (您 可以看到,我已经修改 了“目标”设置,方法是在 -i\\.\pipe\tiwspc_data -k 当前目标条目末尾添加图3)并添加解密密钥,使用测试的 GTK  

    2)如果我更改了管道配置(Snifferagent),请遵循 Sniffer agent 用户指南(图4)     至 TIMAC/TI 802.15.4ge (图5)    

    数据包捕获没有坏的 FCS (图6)   

    但是,从这两个组中都设置了 Wireshark 数据包,但仍有一些目的地地址丢失,而不是 IPv6格式丢失。  

    问题是 TI 可以在 Wi Sun 网络上提供正确的 Wireshark 数据包捕获,其外观如何?

    除此之外,在第二次设置(TIMAC/TI 802.15.4ge)中,我已经在 Wireshark 首选项图7中将解密密钥放在 TI 802.15.4ge 上  

    但我尚未在  静态地址中输入设备的短地址,PAN ID 和 IEEE 地址。 (在哪里可以找到静态地址?)

    期待看到您的回应,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    我合并了你的两条线程。

    我已经完成了自己的配置,但我无法找到与您的配置有任何差异。

    管道配置:

    设备配置:

    我的 Wireshark 快捷方式目标: “C:\Program Files\Wireshark \Wireshark.exe”-I\..\pipe\tiwspc_data -k

    关于 GTK,我认为应该在 IEEE 802.15.4协议(而不是 TI 802.15.4ge)下添加此项。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    谢谢,这也是您的答案。 我认为我的第一个配置是正确的。 但是,如果配置如此,Wireshark 数据包始终显示错误的 FCS。  

    请在 Wi Sun 网络上分享您的 Wireshark 数据包捕获吗? 因为从我的数据包中,我没有多少可以在 Wi Sun 网络上理解的信息。 或者我找不到 TI 用户指南中的任何参考 Wi Sun Wireshark 数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    您是否将 Wi-Sun 项目配置为也使用固定的 GTK?

    要使用测试 GTK,请打开“项目”->“属性”->“生成”->“ARM 编译器”->“预定义符号”,然后添加一个符号: FIXED_GTK_KEYS

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,迈尔

    我已经配置了它。 我已经在上图中看到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    这就是我的机器上的日志。 如您所见,Wireshark 应自动选择 Wi-SUN 作为协议。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,我认为问题可能出在嗅探器上。 我会再次尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,迈尔

    我发现 LP 设置嗅探器所需的条件是:

    但从嗅探器用户指南中可以发现   LP CC1352P-2仍可执行。 但是,我无法从嗅探器数据包中找到 CC1352P2的二进制文件。 是否可以使用 CC1352P1二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    CC1352P-2上的 RX 端与 CC1352P-1上的 RX 端相同,因此 CC1352P-1十六进制文件应该起作用。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    您使用的是哪种 Wireshark 版本? SmartFR 数据包嗅探器2用户指南建议使用3.0.X 版。 但是,它是一个旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giao,

    我在使用  3.0.9.是的,请使用推荐的版本。

    谢谢,

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    是的,我上次使用了3.0.1版。 请帮我检查此处的所有信息是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    关于 Wireshark 配置。 我是否需要添加解密密钥和短地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     你的 GTK 看起来不错。

    您无需遵循 TI 15.4堆栈特定的指令。 只需要执行 Wi-Sun 堆栈指南步骤。

    谢谢,

    玛丽·H