This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:关于 CC1352P 的问题未能在-40度的低温下正常运行

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1069922/cc1352p-question-on-cc1352p-failed-to-operate-properly-at-a-low-temperature-of--40-degree

部件号:CC1352P
《Thread: TestADS114S08》中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:  

 我们遇到的问题是,CC1352P 在-40°C 的低温下无法正常工作。我们注意到,数据表中的 CC1352P 最低环境温度为-40°C,在极端条件测试中,当温度升高到-25°C 时,设备将开始正常工作。   

 您建议的任何建议或调试方法? 在我看来,是否有任何方法可以从设备中捕获低温故障的日志信息,以便我们可以对其进行厌食?

请给它一些启示。

谢谢

此致,

朱玉泉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491677" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1069922/cc1352p-question-on" cc1352p--失败-无法在低温条件下正常工作-在某个温度下无法正常工作-在某个温度下工作[以13-40摄氏度]。

    请详细描述您所看到的内容以及如何使用芯片? 基本上,我该如何在我的身边重新创建这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

     我们的 CC1352P 用于2.4GHz 无线通信, 并使用与 ADS114S08兼容的 SPI 串行接口用于 RTD 漫步应用。

     就个人而言,我们认为 这可能不是1352P 芯片本身的根本问题,因此,我们倾向于听到一些关于如何调试问题的建议或方法。

    越辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC1352P 在-40摄氏度的低温下无法正常运行,这是一个问题:这是一个模糊的问题描述,基于此,很难建议如何调试。

    ——是无线电发生故障了吗?

    -SPI 是否出现故障? 如果出现故障,它是在控制器还是外围设备侧?   

    -其它外围设备?

    基本上,尝试将系统分成不同的部分,并尝试缩小有问题的部分。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种现象是,无线连接(无法检测到信号)不能在-40摄氏度下建立,而不是没有有效的数据,我们认为这与 SPI 和外围设备直接无关。  如果无线电部件出现故障,是否还有其他建议?

    越辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电的特点是-40度。

    如何执行此测试? 请注意,对讲机需要重新校准温度变化的同步,其温度变化度约为35度,这意味着如果在25度处完成 cmd_FS,设备将被设置为发送, 温度逐渐下降,同步将在-10至-20度之间脱离锁定状态。