This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:自定义频率调制-中间频率

Guru**** 2534880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1070208/cc1125-custom-frequency-modulations---intermediate-frequencies

部件号:CC1125

您好,

将自定义频率调制加载到 CC1125时。 我们发现 CC1125在发射时正在删除中间频率偏移。 我们将其推入以向峰倾斜,而不是从零直至偏离,但当它从1125传输时,它将从载体直至偏离,并忽略中间体。

为了让 CC1125注意中间频率,我应该寻找什么寄存器/东西,首先做 CFM 的主要原因是标准高斯滤波器对频带的形状不够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ——能否分享您如何使用 CFM (SW snipped,显示您如何设置不稳定的频率)

    -您能否分享一个测量结果,以显示上述代码/设置的行为方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色是我要实现的目标,蓝色是 CC1125的目标。

    请注意 CC1125如何很难达到偏差,甚至会振铃一点。  (忽略时间差异。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ——您能否分享您如何使用 CFM (SW snipped,显示您如何设置不稳定频率?