This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:更改 BLE 设备名称时出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1069085/lpstk-cc1352r-error-changing-ble-device-name

部件号:LPSTK-CC1352R
“线程:sysconfigCC1352R”中讨论的其它部分

您好,

我遇到了这个错误

"../application/ble_sp/sime_peripheral.c",第962行:错误#20:未定义标识符“advData1”
"../application/ble_sp/sime_peripheral.c",第967行:错误#20:标识符“scanResData1”未定义

当我更改 syscfg 文件中的设备名称时。 我正在使用默认 的 DMM_wsnode_ble _sp_app 项目。 请帮帮我。

谢谢,

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您在 sysconfig 中实际执行了哪些更改来生成错误。

    请提供以下信息:

    • 您使用的是哪个 SDK 版本
    • 您选择哪个套件的示例(\examples\RTOS\CC13xx_LAUNHHXL)
    • 显示您在 sysconf 中为生成错误所做的特定更改

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,

    我在使用

    • SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (5.20.00.52)
    • 我使用的示例是:Examples/Development Tools/CC1352R LaunchPad/DMM/DMM_wsnode_ple_sp_app/TI-RTOS/CCS Compiler /DMM_wsnode_ble _sp_app
    • 在 sysconf 中,我只能更改此处所示的 BLE 设备名称,它只能与默认名称配合使用

    谢谢,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    更改设备名称时,sysconfig 将重置您的广告和扫描响应数据。 您需要重新添加这些内容。 (大概是用你的新名字。)

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    感谢您的回复。 请您更加准确地了解我应该采取哪些措施来更改蓝牙设备名称? sysconfig 是我唯一选择的输入名称的地方,但我遇到编译错误,我不知道应该更改哪个代码才能 使其正常工作。

    谢谢,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在使用正确的方法更改设备名称。

    更改设备名称后,请在 sysconfig 的广播设置中添加您的 Adv 和扫描响应数据。

    谢谢,

    玛丽·H