This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:使用电池电源运行时温度和湿度值异常

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1069440/cc1350stk-strange-temperature-and-humidity-values-while-running-on-battery-power

部件号:CC1350STK

您好,

我的团队正在进行一个大学项目,我们刚刚发现,如果我们拔下 USB 电缆并让传感器标签在其电池电量上运行,我们会得到 奇怪的温度和湿度值。 温度大约为-40°C,湿度大约为10%。 通过有线电视,我们可以获得正确的价值。 只有湿度传感器受到影响,压力和 lux 正常。 我们尝试了多个传感器标签,并可能重现问题。 你有什么想法吗?这种行为的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有设置图片,包括 USB 电缆连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到显示设置图片如何帮助回答我们的问题。 传感器标签通过 UART 与启动板通信,其频率低于1GHz,启动板与计算机通信。 我们所指的 USB 电缆是一根将传感器标签与安装的调试器连接到笔记本电脑的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CC1350STK 没有 USB 连接器,我要求查看图片,我想了解您实际使用 SensorTag 的情况。 使用“已挂载调试器”, 您是否指 https://www.ti.com/tool/CC-DEVPACK-DEBUG?

    使用电池电源时是否尝试断开调试器的连接? 在使用电池电源运行时,您是否已验证了 STK 上的 VDD 级别。