This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要433 MHz 的硬件和固件建议

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1310, CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1069380/need-433-mhz-hardware-and-firmware-recommendation

“线程”中讨论的其它部件:CC113LCC1310CC115L

您好,

 我正在为需要433兆赫发射器和接收器的客户端启动一个新项目。  两台通信设备之间的距离将固定在大约5英尺的距离处。  两台设备之间可能存在金属障碍物。  要通信的数据仅为单向数据,仅为交换机的值(打开或关闭)。

 您能否推荐能够满足此要求的硬件和固件(包括起始示例代码)?

 是否有这样的现有固件协议堆栈?  我需要了解所需的固件工作。

 谢谢...

布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为您需要一个协议堆栈来实现这一点,因为它是单向系统,只有 两个设备。 据我所知,TX 端只需发送一个数据包,其中包含接收器读取为开或关的几个字节。

    您可以选择使用收发器+ MCU 或无线 MCU。 我会推荐 CC113L/CC115L 或 CC1310。

     金属障碍物的外观如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您为设备提供的指导。  是否有示例代码显示如何连接到 CC113?

     金属障碍物可能是沿着汽车门的线条出现的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 https://www.ti.com/lit/zip/swrc021www.ti.com/.../swrc219